This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:1588 PTP 主站直接通过以太网

Guru**** 2485715 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/732523/ccs-ek-tm4c1294xl-1588-ptp-master-directly-over-ethernet

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在此板(EK-TM4C1294XL)上实现1588 PTP、需要将其配置为主板。 是否可以在不使用 UDP 和 TCP/IP 堆栈的情况下执行此操作?  如何直接通过以太网物理层从该板发送 PTP 数据包? 路径 TivaWare_C_Series/third_party 中的"ptpd-1.1.0"堆栈使用 UDP 和 TCP/IP。 请帮助我如何利用此堆栈直接通过以太网物理层发送 PTP 数据包。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagesh、

    请参阅此社区成员发布的介绍1588 PTP 实现的文章 :e2e.ti.com/.../2698100
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、  

    根据这篇文章、实施是使用 UDP 和 TCP/IP 完成的。 我想知道、在不使用 UDP 和 TCP/IP 的情况下、是否可以在该电路板上实现1588 PTP。 如果是、如何使用路径 TivaWare_C_Series/third_party/ptpd-1.1.0中给出的 ptpd 库

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagesh、

    从我在其他 E2E 线程上所读的内容来看、没有尝试在没有 UDP 的情况下执行它、但该标准不要求在我读取的内容中执行它、因此在没有 UDP 的情况下可能实现它。 似乎不需要 TCP/IP。

    这是我可以提供的最佳答案、因为我们没有足够的背景来明确说明、因为1588 PTP 不是我们从应用角度支持的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我想将一些 PTP 消息从这个电路板发送到我的 PC 并观察 Wireshark 中的帧。 您能不能建议我如何使用 ptpd 库来实现它。 我是否需要在那里集成 TCP/IP 堆栈。 请帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我回答过您的重复帖子。 我想我们可以关闭这个线程并使用另一个线程进行通信。
    e2e.ti.com/.../730909