This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:CSP 安装和错误

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/732359/tms570ls3137-ep-csp-install-and-errors

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我已经多次尝试安装  CSP 的演示版本 ,当 LDRA 安装完成时,安装会失败,因为 LDRA 窗口本身不会关闭。 我必须通过任务管理器关闭它。 我使用的是 Windows 10。

 

在使用 τ 生成代码时、我也会遇到错误。 我使用的是 HALCoGen v04.07.00和 Code Composer v8.1.0。 即使我没有尝试重新生成代码,运行 testsequence 仍会出现错误。 我认为我在设置时遵循了用户指南。

 

您是否知道安装或运行测试有什么问题? 如果有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以尝试运行具有管理员权限的安装程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我刚尝试使用管理员权限运行安装程序、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我需要按照安装程序开始时提供的方式设置我的环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    垃圾输入、垃圾输出。

    您需要安装 Perl 5、MS Excelell 2007或更高版本以及 CCS5或 CCS6。
    重新安装 CSP 的软件。