This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:EXTCLKIN 是否可以作为 GCLK 的时钟源?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/726307/tms570ls0232-can-extclkin-be-a-clock-source-of-gclk

器件型号:TMS570LS0232
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

标准源包括 HalCoGen 中的 EXTERNL1。

但是     、当 EXTERNAL1被选为 标准 src 时、所有 Clk 域都是0Hz。

EXTCLKIN 是否可以是 GCLK 的时钟源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您当然可以将外部时钟输入配置为所选时钟域的主源。 但是、您确实需要提供时钟信号作为该 EXTCLKIN 引脚的输入、以便使用该时钟。

    您是否将时钟信号驱动到 EXTCLKIN 引脚(引脚#10、GIOA[5]/EXTCLKIN)?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、EXTCLKIN 引脚被连接至30MHz 振荡器。
    GIOA[5]被设定为 EXTCLKIN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remony、

    30MHz 振荡器是否满足 TTL 输入信号的最大 VIL (0.8V)和最小 VIH (2.0V)规格? TMS570LS0x32数据表中缺少针对外部时钟输入的电气技术规格。 我们将在下一次更新中包含这些内容。

    此外、您需要在 HALCoGen 中的"Clk Source"选项卡上启用外部时钟输入作为时钟源。

    此致、
    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil Oak、

    是的、确实如此。 它提供3.3V 方波形式。
    我在 HALCoGen 中的"Clk Source"选项卡上启用外部时钟输入作为时钟源。
    但 HALCoGen 中的"Clk Domains"是零。
    我不知道为什么"Clk Domains"不应用外部时钟

    我将把时钟引脚从 EXTCLKIN 更改为 OSCIN。
    OSCIN 的输入范围为5MHz 至20MHz。 因此、我需要更改振荡器的频率。
    没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Remony、

    我看到您在 HALCoGen 显示屏上报告的问题。 您是否还在实际器件上看到0MHz、或者您是否获得了适用于 CPU 时钟域的30MHz 时钟?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在器件上进行测试。 我  还没有制作电路板。
    谢谢。