This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCZAD:文件系统实现

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/732670/rtos-tm4c1294nczad-file-system-implementation

器件型号:TM4C1294NCZAD

工具/软件:TI-RTOS

你好

我们正在尝试在板上的 SPI NAND (由 Tiva MCU 控制)上安装文件系统。 我们正在寻找一个层(FTL -闪存转换层)来将特定的 FatFS 连接到我们的 NAND。 是否有任何可用的、我们可以直接集成到我们的项目中?

谢谢你

Mirco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\third_party\fatfs"中看到了相关信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们从该示例项目开始。
    问题是我们找不到 NAND 闪存的 diskio.c 实现。 如本文档 www.elm-chan.org/.../appnote.html (第二个图)所述、我们需要一个 NAND-FTL 层、用#0表示、例如您在 Tivaware、fatfs/port 目录中提供的 MMC 或 USBMSC 实现。
    此应用是否有任何示例?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我没有专门针对 NAND 闪存的示例。