This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-TM4C:SSIAdvDataPutFrameEnd*中的断言不正确

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/732742/sw-tm4c-incorrect-assertion-in-ssiadvdataputframeend

器件型号:SW-TM4C

driverlib 函数 SSIAdvDataPutFrameEnd 和 SSIAdvDataPutFrameEndNonBlocking 都有以下错误断言:

assert ((ui32Data & 0xff)==0); 

"0xff"之前缺少一个"~"。 硬件忽略该值的高24位、断言应检查它们是否已清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我已经报告了这个错误、这样它将在 TivaWare 的未来版本中被纠正。