This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Erreta 工作表"器件#56"

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/729421/tms570lc4357-erreta-sheet-device-56

器件型号:TMS570LC4357

您好!

关于 TMS570 LC4x (修订版 B)勘误表文档(SPNZ232A (2016年5月))中的 ERREeta 工作表"device#56"、关于调试器连接上的 nERROR 断言:

-您是否有有关此勘误表外观频率的更多信息? (在每个调试器连接上?)

-事件如果这不是定量评估,您是否知道此勘误表的概率(频繁、有时、很少)?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能向我们提供有关我们的请求的更多信息吗?

    此致、

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    如果闪存中有工作代码、CPU 开始执行指令、并且 CCM-R5F 开始比较两个内核的输出、然后向上比较释放的复位。 JTAG 操作是将 CPU 置于暂停调试状态、在该状态下、代码执行被暂停。 由于停止调试事件是异步的、调试请求有可能导致锁步丢失。 根据我的测试、它经常发生。

    如果在连接 JTAG 调试器时没有运行代码、它们将不会出现错误。