This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:使用外部异步存储器进行 EMIF 模块寻址

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/731644/tms570ls1227-emif-module-addressing-with-external-asynchronous-memory

器件型号:TMS570LS1227

您好!

我在其中一个定制电路板设计中使用的是 TMS570LS1227。  

我将 EMIF 模块与 外部异步存储器连接。  

配置是  

正常模式、16位数据宽度。

目前、我参考 spnu515b 中的第17.2.6.1节和第17-8.b 节、了解16位数据总线正常模式配置。

下面是具有外部异步存储器的 Hercules EMIF 模块地址行的映射  

Hercules UC ext.异步存储器
BA[1] A0
A0 A1
A1 答2.
答2. 答3.
答3. A4
A4 问题5.
问题5. A6
A6 A7
A7 A8
A8 A9
A9 回答10
回答10 解答11.
解答11. 解答12.
BA[0]/A12 解答13.

我了解到 BA[0]可以用作 EMIF_A[12]。 因此、BA[0]可连接到异步存储器的 A13。

我将第17.2.6.1节"接口"更改为"异步"部分。 以下是部分提供的信息。

"此外、当 EMIF 连接到16位异步器件时、EMIF_BA[0]引脚可用作 EMIF_A[12]的上地址行。"

我的问题是、我必须使用 BA[0]或 A12来连接异步存储器的 A13地址行?

所以我有点困惑。 好的、有人建议这样做吗? 以便我可以相应地设计定制板?

谢谢  

中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chinnasamy。

    EMIF_BA[0]可被用作 EMIF_A[13]的上部地址线。 LS1227上的 EMIF 模块有地址引脚 A12。

    Hercules UC ext.异步存储器
    BA[1] A0
    A0 A1
    A1 答2.
    答2. 答3.
    答3. A4
    A4 问题5.
    问题5. A6
    A6 A7
    A7 A8
    A8 A9
    A9 回答10
    回答10 解答11.
    解答11. 解答12.
    解答12. 解答13.
    BA[0]用作 A13 A14.