This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:用于生成 PWM 信号以进行电机控制的 HET

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/732593/tms570ls3137-ep-het-to-generate-pwm-signals-for-motor-control

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!  

"Hercules 指南教程:使用 NHET 生成 PWM " 培训视频中、我了解如何生成固定的 PWM 信号、但为了使用 FOC 进行电机控制、我需要能够根据空间矢量调制控制 PWM 信号。 由于 MotorWare 无法再用于 Hercules 器件、请帮我解决这个问题吗?

非常感谢、

Shiromini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    支持此器件的应用工程师今天不在办公室、下周早些时候返回时将回复询问。
    谢谢