This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:连接问题

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, HALCOGEN, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/732162/launchxl2-rm57l-connection-problem

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:RM57L843HALCOGENTPS2553

大家好、

我一直在 Launchpad RM57L843上执行我的项目。 我已按照以下步骤执行 UART 操作并通过 USB 跳线发送 ADC 值:

  1. 根据 ADC 的 Halcogen 中给出的示例对 Launchpad 进行编程。
  2. 将信号应用到 Halcogen 中定义的相关引脚。
  3. 一分钟后、限流的红色 LED 亮起、10秒钟后、所有 LED 亮起并熄灭

调试后、我发现、即使从 OSCOUT 和 Kelvin_GND 断开 C2、两个引脚仍然短接、3.3V 和 GND 也短接。

有人可以帮帮我吗?

请尽快回复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali Zain、
    任何由+3V3电源供电的组件都可能导致+3V3和 GND 之间短路。 当 TPS2553 nFAULT 引脚被置为有效时(在过流、过热或反向电压条件下)、LED9打开。
    了解损坏情况的唯一方法是隔离+3V3供电的不同组、并观察何时会解决短路问题。 请从 IC 开始。 无源器件通常不会导致短路。
    有人提出的任何建议都将受到打击、因为董事会不在他手中。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我手中有该板、但无法对其进行调试。

    您自己说要做另一篇文章、现在您说电路板不在我手中?

    您的问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali Zain、
    我认为有一些误解。 很抱歉。
    我从未向您建议过打开一个新的线程。
    我在上一篇文章中说的是:“任何人的建议都将受到打击,因为董事会不在他手中。” 我的意思是、唯一能检查电路板的人是您、因为电路板掌握在您手中、而其他人的任何建议都会受到影响。 此外、我还向您提出了一种如何继续执行电路板检查的方法(在这里和在另一个线程中)。
    我希望所有误解都能消除!

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你说"董事会不在他手中"。
    谁的手?

    哦、嗯、请忘掉它。
    无论如何都要感谢你们的帮助和消除误解。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说:“您可以创建一个新帖子,其中包含您已完成的操作和观察到的操作的逐步说明。”
    我也是这样做的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali Zain、
    请查看您之前的主题 :e2e.ti.com/.../731788

    社区成员 Tomasz Kocon 说:"您可以创建一个新帖子、其中包含您已完成的操作和观察到的内容的分步说明。"..

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    我尽力为您提供帮助。
    但是,正如我所说的,我从未是一个“硬件”的人。
    当您遇到问题时、我们看到您的 LP 已经焊接了所有可能的连接器。
    您是否在焊接前尝试过一些示例和测试?

    我之所以提出这一问题、是因为我们要处理 ESD 敏感型器件。
    我会永远记住这种情况:
    风暴前30-60分钟、打开窗户、我的办公桌周围没有电离器。
    我损坏了80个原型器件中的20个。

    在我看来、您的最佳选择是购买新的 LP 并在焊接前开始一些测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉有误解、感谢您的所有帮助。
    我将断开3.3V 和 GND 之间连接的所有组件的一个端子、以调试此板。
    我想不出任何其他方法来纠正这一问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali Zain、
    很抱歉,此类问题没有确切的答案。 只需从 IC 和稳压器开始。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以
    我将尽力找出故障组件并进行更换。

    感谢你的帮助。
    此致、