This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:在 Tiva Launchpad 中使用开关

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/731667/ccs-tm4c1294ncpdt-using-switches-in-tiva-launchpad

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

 大家好、我使用 EK-TM4C1294 Launch Pad  

使用开关(sw1或 sw0)编程打开 LED
下面是我随附的代码,我的代码 dono WTS 错误,当我运行代码时,只有 LED 亮起,表示 noswitch 工作正常。
如果有任何错误、请分享您的源代码  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅我们论坛指南中有关 DRM 代码的第4项: e2e.ti.com/.../695568
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chedthan、

    您可以使用 CCS、我们只是说您需要使用 TivaWare。 请从 http://www.ti.com/tool/SW-TM4C 下载并 开始学习。

    我们不会像您尝试的那样支持直接寄存器编程、因此请使用 TivaWare、因为您会发现它更易于学习和开发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与、与我所做的相比、您可以轻松地学习