This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS570LC4357:在 Asinging 值到 GCR 寄存器后复位

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/732144/rtos-tms570lc4357-reset-after-assingning-value-to-gcr-register

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:TI-RTOS

我使用的是 TMS570LC4357 HDK 板。 当 SCI 或 SPI 模块初始化完成时、在将值写入相关模块器件的 GCR 寄存器后、将复位并进入 ESM 通知中断。 这种问题的原因是什么?  

此致、ONU  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Halil、

    SCI/SPI 全局控制寄存器中的任何位都不能导致器件复位。 您可以从 SYSESR 寄存器获取复位源。

    对于 SCI 模块:

    • 当 POWERDOWN 位(SCIGCR2.0)被置位时、SCI 模块进入低功耗模式。
    • 当复位位位位(SCIGCR0.0)被置位时、SCI 模块脱离复位状态。
    • 当 SWnRST 位(SCIGCR1.7)被清零时、SCI 模块进入 SW 复位状态

    对于 SPI 模块:

    • SPI 模块通过设置 nRESET 位(SPIGCR0.0)退出复位状态。 在 SPI 上运行之前、必须置位该位。 将此位清零将导致所有控制和状态寄存器值返回其默认值
    • 当 POWERDOWN BI 置位时、SPI 模块进入掉电模式(SPIGCR1.8)