This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455示例代码导入到 Halcogen 中

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/731648/ccs-bq76pl455a-q1-bq76pl455-example-code-import-into-halcogen

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455AHALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用的是 BQ76PL455A 示例代码、工作正常。

但是对于微控制器(TMS570LS04x)、我需要重新配置球面外设、因此请使用 Halcogen!

但 Halcogen 必须从新项目开始使用。

我可以将项目导入 Halcogen 吗?

此致、

Harold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harold、
    假设您在两个项目中使用相同的 MCU、则可以在新项目中导入*。DIL 文件。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Bq76pl455示例代码中没有.DIL 文件

    此致、

    Harold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    很抱歉让人误解! 您无法从示例代码导入 HALCOGen GUI 设置。

    此致、
    米罗