This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:计算 TMS570LS3137上的时间(RTICLK、GCLK)

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/732033/tms570ls3137-calculation-of-time-rticlk-gclk-on-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我们使用的是 TMS570LS3137评估板、我的要求是计算一段时间所经过的时间、例如10毫秒。 根据 HALCOGEN 配置、RTICLK=20MHz、GCLK=180MHz。

我们根据 RTI 计数器寄存器来计算节拍数并获得所需的时间。  1节拍= 50nSec。 这是正确的方法吗?

在计算时间时、我们需要考虑 RTI 时钟(RTICLK)和 MPU 时钟(GCLK)之间是否存在任何关系?

谢谢、

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、
    是的、您可以这样做。 您应该注意计数器的读取方式。 请参阅器件 TRM 的第13.2.1.1节。
    RTICLK 默认使用 VCLK 作为时钟源(TMS570LS3137的最大 VCLK 为100Mhz)。 您可以为 GCLK 和 RTICLK 选择相同的时钟源(RTICLK 不超过100MHz)、但与 GCLK 没有直接关系。

    此致、
    米罗