This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:用于 Hercules 的电机控制库

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE, C2000WARE, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/730467/tms570ls1224-motor-control-library-for-hercules

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREcontrolSUITEC2000WARE

您好、是否有与 C2000系列类似的 Hercules 电机控制库? 从论坛上可以看到、Motorware 中至少有一些示例、但这些示例已停产。 我正在寻找克拉克/帕克变换、空间矢量 PWM 计算等能够加快 PM 电机控制器开发速度的实现方案、但我不想重塑车轮。

此外、我也无法在 C2000ware 中找到 C2000的这个、它是否仍然未从 controlSUITE 中移植?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我们完成了一个参考设计、用于演示使用 Hercules MCU 的电机控制。 此演示中使用的套件和 TMS570LS1224控制卡已停产、因此您无法再购买它们。 您仍然可以通过以下页面访问参考设计(和相关软件): www.ti.com/.../TIDM-RM46XDRV8301KIT

    此参考设计是针对 RM46x MCU 完成的、就外设组合而言、它与 TMS570LS1224非常相似。 您可以使用该软件作为应用的参考、当然还有必要的免责声明。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sunil、我将会查看它。

    对 Hercules 的支持将来是否会有任何扩展? 似乎更新和新软件/硬件在一段时间内没有发生过、我们担心采用不再受支持的新 MCU。

    谢谢。