This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/731715/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

你好

将 boot_serial 从 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\boot_serial\ccs 中生成 boot_serial

失败

接收无法在路径中找到程序 make

我该怎么做?

在  C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\boot_serial\中、make 为一级

谢谢

Shimon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shimon、

    您使用的是哪个 CCS 版本? 如何将项目导入 CCS?

    我刚尝试从 boot_serial\ccs 文件夹导入工程、构建工程时没有问题。