This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:兼容的 Micro SD 卡、可与 RM48 HDK 配合使用

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/731944/rm48l952-compatible-micro-sd-cards-for-use-with-rm48-hdk

器件型号:RM48L952

你好。  对于与 RM48 Hercules 开发套件配合使用的兼容 Micro SD 卡、是否有任何限制或建议?  我对不同的 SD 卡类型(SD、SDHC、SDXC、SDUC、UHS、 和 SD Express)、速度(默认速度、高速、UHS-I、UHS-II、 UHS-III、PCIe 3.0)和分类(2、4、6、 和10)。  还是它们都兼容?   

此外、是否有演示 RM48 HDK Micro SD 插槽用法的有效示例代码?  

欢迎了解有关 HDK 接口的任何详细信息。

感谢您的任何帮助!