This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570 ADC 采样窗口配置。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/731702/tms570-adc-sampling-window-configuration

器件型号:TMS570LS1227

您好!

对于我们的项目、我们使用0至22的 ADC1通道。
请告诉我我我可以为寄存器提供哪些值:ADEVSAMP / ADG1SAMP / ADG2SAMP。
以下配置是否正确?

SAMPLING_WINDOW_2:ADEVSAMP = 0
SAMPLING_WINDOW_3:ADEVSAMP = 1
SAMPLING_WINDOW_4:ADEVSAMP = 2
SAMPLING_WINDOW_5:ADEVSAMP = 3
SAMPLING_WINDOW_6:ADEVSAMP = 4、依此类推。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abar、您好!
    对于 ADEVSAMP 寄存器:如 TRM (表22-32)中所述、采样窗口(SW)必须大于或等于3个 ADCLK 周期。 但也必须考虑最小采样时间。 数据表(表7-21)中指出、该器件的最小采样时间为0.2uS。 此外、在数据表中、最小周期时间表示为0.033us。 如果使用0.033us 作为周期时间,则意味着 ADEVSAMP 值应最小为7 (0.2us/0.033us)。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅有关 ADC 源阻抗的应用手册。 它详细说明了根据驱动 ADC 输入的电路的阻抗计算所需采样时间的要求。

    www.ti.com/.../SPNA118

    此致、
    Sunil