请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C1294XL 您好!
我将 Tiva Connected LaunchPad 用作 EVM 的开发平台。 我们在过去广泛使用了这些功能。 最近、我设法在 CCS 中运行调试器时导致许多目标器件发生故障、无法恢复。
一些细节可能会提供一些明确性:
- 我已将我的两个 LaunchPad 上的目标 MCU 替换为之前 EVM 版本中未打开的器件。 当程序到达 main()时,调试器“与目标的连接中断”。 之后、我再也无法与目标进行通信。
- 在此故障状态下、调试器 MCU 不再在设备管理器中进行枚举。 但是、我发现我可以按住目标端的复位开关、设备管理器将更新以显示虚拟串行端口、ICDI DFU 器件和 ICDI JTAG/SWD 接口。 释放 RESET 按钮后、所有三个 Stellaris 器件都将从设备管理器中消失。
- "MCU_3V3"仍测量3.28V
- 目标在不按下 RESET 按钮的情况下消耗大约17.1mA 的电流。 保持复位可将电流消耗降至约5.6mA。
- JP1 = ICDI。 JP2和 JP3已安装。 UART 的 JP4和 JP5设置。
谢谢、此致、