This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:工业温度范围与扩展温度范围

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/731496/tm4c129encpdt-industrial-vs-extended-temp-range

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL

您好!  

我们使用 的是使用 TM4C129ENCPDT 处理器的 EK-TM4C129EXL Tiva 评估套件。 根据数据表、该处理器具有两个温度范围。 高达85C 的工业温度范围和高达105C 的扩展温度范围。 该处理器是否采用两种封装? 评估套件上使用的是什么版本、扩展105C 温度范围的器件型号是多少? 我一直在查看所有文档、但我在任何地方都看不到它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    如果您查看订单页面、您将看到两个范围的器件型号变体: http://www.ti.com/.../samplebuy

    评估套件使用较低的范围、LaunchPad 未在扩展范围内进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 ti. 感谢您的快速回复!

    扩展105C 温度范围器件是 TM4C129ENCPDTT3

    在我们的应用中、评估套件板将被封装而不通风。 您认为仅更换评估板上的芯片是可以的吗? 或者、您是否建议使用扩展范围的其他类似套件。 我想最后一个选择是使用定制板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、

    除了评估之外、评估套件不能用于任何其他用途。 在实际设计中不应使用它们。 您需要制作定制板。