This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:在 TMS570LS3137中使用片上 EMAC 更好、或者具有 SPI 的 ENC28J60以太网控制器更好

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/731529/tms570ls3137-using-on-chip-emac-in-tms570ls3137-is-better-or-enc28j60-ethernet-controller-with-spi-is-better

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我想通过以太网从 TMS570LS3137微控制器将数据传输到 PC。 我想知道、在3137控制器中使用片上 EMAC 更好、或者通过 SPI 使用 ENC28J60、W5100或 W5500独立以太网控制器更好。 请告诉我这两种情况的限制和优势。

此致、

Satya Sudhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satya、

    两者都起作用。 EMAC 比基于 SPI 的设置更快。 EMAC 的代码易于调试。