This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294KCPDT:错误0x0000000未定义符号

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/731195/ccs-tm4c1294kcpdt-error-0x0000000-no-symbols-defined

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 EK-TM4C1294XL Launch Pad

该程序将使 LED 闪烁,我对此不熟悉,因此我对使用 CCS 工具的情况了解不多

问题是、当我尝试调试代码时、如果我尝试恢复其处理、我将在下面获得块、但它已中止、请尽快帮助我解决

 

恢复之前出现问题

 

恢复后出现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的帖子中不会显示图像。 要添加图片、请选择"插入代码、附加文件等..." 然后使用图片图标插入图片。