This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:提高 ADC 的采样率

Guru**** 2132870 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/730810/tm4c1294ncpdt-increase-sampling-rate-of-the-adc

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我正在尝试达到 TM4C1294NCPDT 板上 ADC 的上述1MHz 采样率。 但是、对于每个通道、我可以达到的所有频率都高达50kHz (我使用的是4个通道)。 我正在使用计时器来触发 ADC 序列并获取数据。 我还在计时器中断之间进行了一些处理。

每当我尝试将采样率设置为大于50kHz 时、代码将不起作用、当我在 CCS 中使用"Expression"选项卡观察变量时、代码会给出一些垃圾值。

请告诉我出错的地方以及如何达到最大采样率、因为这对我很有帮助。 我已随附以下代码。

此致、

Sourav

#include 
#include 
#include 
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/adc.h"
#include "driverlib/gpina.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#define #t_win_t#define




#define #t#t#tine_tide_t#define #define #define #driverlib/t#t#t#t#define #t_win_t#t#t#t#define #define #include "t#t#t#tin.000#define #define #define #include "driverlib_win_win_triggotrupt.h




uint32_t pui32ADC0Value[TOT_CHN];
uint32_t cnt [TOT_CHN];
volatile uint32_t read_data[TOT_CHN][120];volatile uint32_t ci = 0;
volatile uint16_t UB、l、m、p = 0;volatile uint16_t lb = 100-low-win;
volatile uint16_t y[TOT_CHN]={100、100、100、100};volatile uint16_t k[TOT_CHN];
易失性 uint32_t saved_data[TOT_CHN][100];易失性 uint32_t sample [TOT_CHN];
volatile bool read[TOT_CHN]={true、true、true、true};

//volatile UINT32_t write = 0;

int
main (void)
{
uint32_t ui32SysClock;

ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz |
SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_USE_PLL |
SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_TIMER0);

// SysCtlPeripheralReset (SYSCTL_Periph_ADC0);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_ADC0);

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOE);

// SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPION);

GPIOPinTypeADC (GPIO_Porte _BASE、GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_0);

ADCClockConfigSet (ADC0_BASE、ADC_CLOCK_SRC_PLL | ADC_CLOCK_RATE_FULL、30);

// GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_2);

ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE、1、ADC_TRIGGER_TIMER、0);
// ADCequenceConfigure (ADC0_BASE、 1、ADC_TRIGGER_AUSE_0);

TimerConfigure (TIMER0_BASE、TIMER_CFG_PERIODICASE);

ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、1、0、ADC_CTL_CH0);
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、1、1、ADC_CTL_CH1);
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、1、2、ADC_CTL_CH2);
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、1、3、ADC_CTL_CH3 | ADC_CTL_IE |
ADC_CTL_END);

TimerLoadSet (TIMER0_BASE、TIMER_A、ui32SysClock/SAMPLING_RATE);

TimerControlTrigger (TIMER0_BASE、TIMER_A、TRUE);

IntMasterEnable();

TimerIntEnable (TIMER0_BASE、TIMER_TINA_TIMEOUT);

IntEnable (INT_TIMER0A);

ADCSequenceEnable (ADC0_BASE、1);

ADCIntClear (ADC0_BASE、1);

TimerEnable (TIMER0_BASE、TIMER_A);

//SysCtlDelay (ui32SysClock/6);

while (1)
{
//GPIOPinWrite (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_2、4);

for (l=0;l =TOT_WIN){k[l]=0;}
}

for (l=0;l =500 && read[l]=true){
M=LB;Read[l]=false;y[l]=0;采样[l]=CI;
for (p=0;p<10;p++){
saved_data[l][k[l]=read_data[l][m+1];k[l]++;
M++;
if (m>=100){m=0;}
}
CNT[l]++;
}
}
if (UB>=100){UB=0;}
if (lb>=100){lb=0;}
if (Ci >100000){Ci = 0;}
//SysCtlDelay (200000);

//GPIOPinWrite (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_2、1);

//SysCtlDelay (200000);
}
}

void
Timer0IntHandler (void)
{

//GPIOPinWrite (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_2、4);

UB++;LB++;CI++;

TimerIntClear (TIMER0_BASE、TIMER_TINA_TIMEOUT);

//ADCProcessorTrigger (ADC0_BASE、1);

while (!ADCIntStatus (ADC0_BASE、1、false)
{
}

ADCIntClear (ADC0_BASE、1);

ADCSequenceValue DataGet (ADC0_BASE、1、pui32ADC00);
for (l=0;<TOT_CHN;l++){
read_data[l][ub]=pui32ADC0Value[l];
读取[l]=true;
}
for (l=0;<TOT_CHN;l++){
if (y[l]) 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使 SysCtlClockFreqSet()使用参数 SYSCTL_CFG_VCO_480、VCO 也会设置为240MHz 以避免勘误表 SYSCTL#22的问题。 因此,在函数 ADCClockConfigSet()中使用一个15的分频器将 ADC 配置为1MSPS (每秒百万次采样)。 在代码中、您将序列发生器配置为转换4个通道。 这意味着每个通道的采样速率为250kHz (1MHz/4)。 由于要实现此速率、ADC 持续运行、您只需配置序列以使用 ADC_TRIGGER_AUSE。 最后、您的处理需要跟上传入数据的速率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    非常感谢、我可以按照您的建议实现最大采样率。 但是、while 循环中的部分似乎正在减慢速度。 即使系统时钟设置为最大120 MHz、while 环路中的代码也需要几乎1/150ms 的时间才能执行。 如果您能提出任何一般想法来加快代码速度、那将会很有帮助。
    此外、某些变量值的运行方式不符合预期。 与之类似、我已为所有4个通道定义了示例变量、但对于第一个通道、它在观察表达式选项卡中始终显示为0。 是我可以避免此类错误的方法。

    此致、
    Sourav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡在"while"循环中的问题是、您使用计时器启动 ADC 并生成中断。 在计时器中断例程中、您需要等待四个 ADC 转换完成。 相反、使用计时器来启动 ADC、但使用 ADC 序列的最后一步来生成中断。 我附加了一个使用计时器启动 ADC 的示例。 由于它使用 UDMA 而不是 CPU 来读取 ADC、因此它会更加复杂。 也许它会对您有所帮助。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/7380.ADCwDMA.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    此致、
    Sourav