工具/软件:Linux
大家好、
我在 Tiva 板(launchpad)的 UART0上遇到问题、需要通过 USB 调试端口工作。 我的应用应该接收来自 Linux PC 的数据、并通过 USB 电缆连接到 Tiva。
连接通常是建立的、但是在我们使用按钮直接在电路板上进行硬件复位之前、Tiva 不会接收任何内容。
您是否有解决此问题的方法?
提前感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
大家好、
我在 Tiva 板(launchpad)的 UART0上遇到问题、需要通过 USB 调试端口工作。 我的应用应该接收来自 Linux PC 的数据、并通过 USB 电缆连接到 Tiva。
连接通常是建立的、但是在我们使用按钮直接在电路板上进行硬件复位之前、Tiva 不会接收任何内容。
您是否有解决此问题的方法?
提前感谢您的帮助!
您好、Charles、
在完成 UART0初始化之前、将 MCU 的'UART0初始化代码'移动到最后要执行的位置(接近)-并执行(甚至)'UART0 -外设复位'会不会"证明有用"?
海报必须确保 UART0已"就绪"-也可以通过 API 命令-。
假设"通过插入 USB 电缆产生的噪声"(或类似噪声)迫使 UART0进入"不满意"状态。 组合
'Debug and UART Usage'的'dualitiy'-通过'ICDI' MCU -(有时需要(额外)保护...)