This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:tm4c 控制器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/728401/tm4c129xnczad-tm4c-controller

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我正在使用 tm4c129xnczad 控制器。 我正在尝试将程序刷写到控制器中、但在上一个 CCS 会话对话框出现时遇到崩溃。。因此无法上载程序。。如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能为我澄清几点吗?

    • 在崩溃之前、您是否能够成功刷写程序?
    • 碰撞是如何发生的? 您在尝试在 CCS 中加载程序时是否掉电或断电?
    • 如果您再次尝试在 CCS 中加载程序、您看到了什么?

    您在电路板上使用的是哪种调试探针? 根据您使用的调试探针、您可能能够将器件解锁至出厂设置。 在 CCS 中、请参阅下图。

    您可以使用 Uniflash 执行同样的操作。 请参见下面的。

    您也可以使用命令行。 转至第5.3.2节。 详细信息。  

    www.ti.com/.../spma075.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在崩溃之前、我能够刷写程序、刷写过程中没有问题。

    当我在编译时选择了"生成全部"选项而不是"生成项目"时、发生了崩溃。

    它显示无法连接到目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    编译仅是工程的编译、不涉及将程序映像编程到闪存中。 但您报告您无法连接、这对我来说很奇怪。 您能否选择要编程的工程并首先执行"清理工程"、然后重新编译工程、然后再次加载该程序? 如果您仍然遇到连接问题、能否先尝试另一台 PC? 如果另一台 PC 也无法正常工作、请按照我上次的回复中所示打开(恢复为出厂设置)器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此问题是否已解决? 您是否尝试过其他 PC 和其他 TM4C 器件? 您是否还尝试解锁器件?