This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT EPI

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/730713/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-epi

器件型号:TM4C1294NCPDT

我们希望使用 TM4C1294NCPDT 来寻址 RAM 位置(20位)。 通用模式是否允许使用单条指令一次性设置20个位? 我对使用该器件比较陌生。 感谢您的耐心和耐心...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    20位、我假设您是指20位数据路径。 如果是、则是。 您最多可以拥有24位数据和4条地址线(16个不同的地址)。

    如果您是指20位地址。 是的、EPI 的通用模式将支持20条地址线路、并提供8位宽的数据路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bob!