This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:安装 SW-USB-WIN 驱动程序

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/730646/tm4c123gh6pm-installing-the-sw-usb-win-drivers

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

根据 Launch Pad 工作簿第152页、我正在尝试运行 USB 批量示例。  

当我下载上述软件时、我不会得到一个 exe 文件、而是一个 zip 文件。 请告知我如何安装它。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、请尝试使用此链接:
    www.ti.com/.../sw-usb-windrivers
    我将尝试纠正该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从同一链接下载了该软件。 我在 zip 文件中找不到任何 exe 文件。 请参阅下面的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、请尝试:
    http://www.ti.com/tool/sw-tm4c
    最后一个链接会下载一个.msi 文件、您可以通过双击该文件来运行该文件。
    我们的 USB 专家目前不在该国、但我将复制他、以便他能够在我再次误导您的情况下进行澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 它发挥了作用。