This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TM4C1294NCPDT:TI 是否在 Arago 项目中为 TM4C 提供 Yocto BSP 支持

Guru**** 2591890 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/730602/linux-tm4c1294ncpdt-does-ti-have-yocto-bsp-support-for-tm4c-in-arago-project

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Linux

我们希望在 TM4C1294NCPDT 上将 Yocto Linux 移植到端口。

TI 是否为 TM4C1294NCPDT 提供 BSP/SDK、或 Arago 项目是否支持 TM4C1294NCPDT 机器。

谢谢、

普拉什兰特