This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1225:TMS570和 PIC 之间的 SPI 问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725384/tms570ls1225-problems-with-spi-between-tms570-and-pic

器件型号:TMS570LS1225

您好、Jean Marc、

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/193346?Problems-with-SPI-between-TMS570-and-PIC18

我们面临着与 TMS 类似的问题。 以便共享问题详细信息(主设备和从属设备)。 请提供您的电子邮件 ID 吗?

因此、我可以离线向您发送详细信息。

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我向您发送了个人电子邮件、您可以在那里发送详细信息。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的支持。 您的解决方案已解决我们的问题。

    此致、
    S.Saravanakumar