This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:&#39中使用的代码;Hercules 指南教程:12位 ADC'视频

Guru**** 2591900 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/730596/tms570ls3137-ep-code-used-in-hercules-how-to-tutorial-12bit-adc-video

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

您能否将"Hercules 指南教程:12位 ADC"中使用的代码发送给我、因为 由于清晰度不佳、我无法从视频中读取该代码。  

非常感谢、

Shiromini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    void main (void){
    adcData_t adc_data;//ADC 数据结构
    adcData_t * adc_data_ptr =&adc_data;// ADC DAT 指针
    无符号 int NumberOfChars、value;//变量
    
    sciInit();
    adcInit();
    
    while (1)
    {
    adcStartConversion (adcREG1、 adcGROUP1);//启动 ADC 转换
    while (!adcIsConversionComplete (adcREG1、adcGROUP1));//等待 ADC 转换
    adcGetData (adcREG1、adcGROUP1、adc_data_ptr);//将转换存储到 ADC 指针
    值=(int)((adcREG1、adcROUP1、adc_data_intr);
    (unsigned Number_char);(
    *) (unsigned char *)"0x");
    sciSend (scilinREG、NumberOfChars、command);
    sciSend (scilinREG、 2、(unsigned char *)"\r\n");
    }
    

    您不必编写通知函数、因为它们包含在由 HalCoGen 自动生成的 notification.c 文件中。