This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:闪存 ECC 禁用

Guru**** 2591860 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/730339/tms570lc4357-flash-ecc-disabling

器件型号:TMS570LC4357

我正在使用 TMS570LC4357 µC。

我正在为引导加载程序开发闪存驱动程序。

我能够擦除所需的闪存组并对其进行编程。

当我尝试读取之前未编程的闪存地址时、会发生此问题。

因此、当出现此问题时、μ µC 可以禁用读取操作的 ECC 检查。

我在用户手册中找不到专用寄存器。

那么、我的问题是、是否真的可以禁用闪存上的 ECC 检查?

感谢您的支持。

 

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BR、

    在 TMS570LC4357器件上、SECDED 默认启用、不能禁用。 如果您读取未编程的闪存地址、则会出现 ECC 错误。