This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:位设置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/730196/tm4c129encpdt-bit-setting

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好、先生、

毫无疑问、我使用的是 TM4C129ENCPDT - EX-TM4C129EXL 开发板。 同时使用 SPI 向 LED 显示屏发送数据。 它的设置类似于 LSB 到 MSB、我需要从 MSB 更改为该位的 LSB。 我必须改变的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nishitha、

    TM4C129ENCPDT 将仅以 MSB 到 LSB 顺序输出 SSI 数据。 唯一可以尝试使其执行'LSB 到 MSB'的方法是在软件中自行翻转位的顺序、这样当它将数据包发送出去时、接收器件会将保留的数据包读作 LSB 到 MSB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在寄存器中有任何选项可以从 LSB 更改为 MSB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nishitha、

    我不确定是否为拼写错误、但您说过"要从 LSB 更改为 MSB"、但 TM4C 已首先发送 MSB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请参阅器件数据表的第20.3.7节"帧格式"、以了解首先显示 MSB 输出的图。