This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何实现擦除/写入整个闪存组(0&1)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/726733/tms570lc4357-how-to-implement-erase-write-the-whole-flash-banks-0-1

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1114

您好 TI、

我从 TMS570LS1114中获取了参考、它只有一个闪存组(即闪存组0)。

但目前我在 TMS570LS4357中工作、它有2个闪存组(即闪存组0&1)。

我只配置了一个存储块、它在处理之前为 TMS570LS1114编写的代码时工作正常。 但现在我的要求是、我需要擦除/写入闪存组(0&1)。

我阅读了库手册。 我发现、每当我执行开关时、我需要设置活动闪存组。 那么、如何实现它呢?

请帮帮我。

谢谢!!

BR

Vigneshwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vigneshwar、

    您需要设置活动组:0或1
    Fapi_setActiveFlashBank (0);用于组0
    或 Fapi_setActiveFlashBank (1);对于组1
    2.启用组扇区:
    例如、 Fapi_enableMainBankSectors (0xFFFF);
    然后使用扇区的地址擦除组0或组1中的扇区:
    Fapi_issueODE19 CommandWithAddress (Fapi_EraseSector、Sector_address);

    或者使用以下命令擦除整个存储块:
    Fapi_issue19 CommandWithAddress (Fapi_EraseBank、Bank_address);

    4.使用地址将代码编程到 Bank0或 Bank1:
    fapi_issueProgrammingCommand ((uint32_t *) dst、(uint8_t *) src、(uint32_t) bytes、...);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ Wang、您好!

    感谢您的回答!!

    是的。 我实现了相同的目标!!

    根据我的理解、在我阅读库参考手册后、
    "所以、 。 例如,如果我在 bank0中执行闪存操作,并且如果需要在 bank1中执行闪存操作,那么首先我需要将活动组设置为1,第二,我需要启用组扇区,最后我需要擦除/写入。

    因此、如果我需要从一个组切换到另一个组、我需要重复执行该序列。"

    为此、我需要在每次银行地址时检查地址、并做出决定。 所以、我要求实现这一方案。 并验证我对理解的看法。

    现在很清楚!!

    谢谢!!


    此致、
    Vigneshwar。