This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952DZWTT

Guru**** 2872170 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/729940/rm48l952-rm48l952dzwtt

器件型号:RM48L952

此器件是提供引线式版本还是唯一的无引线选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Greg、
    您只能订购 RM48L952器件的两个器件型号:RM48L952DPGET 和 RM48L952DZWTT。 这两种产品均标记为符合 RoHS 标准(< 0.1%铅)。

    此致、
    米罗