This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TI-RTOS 项目的编译工具

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/730007/ccs-tm4c1294ncpdt-compilation-tools-for-ti-rtos-projects

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我觉得我做得很好,从我使用的旧编译器升级到 ti-cgt-arm_18.1.3.LTS……

该项目基于 TI_RTOS (版本相当旧、但是 ARM 2.16.1.14的最新版本、在我看来、它看起来很旧。

在版本18编译器中、当我尝试构建项目时、我会在重新定义内容(在18编译器和 NDK 套件之间)时遇到数百个错误。

TI-RTOS 可使用的最新有效编译器是什么、TM4C1294芯片是否有更新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    有关不同版本的工具和软件包之间兼容性的此主题最适合由器件专家回答。 我将移动该主题并提请器件专家注意

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    18系列中的一些变化导致了问题(正如您看到的)。 如果您想改用较新的编译器、我会尝试坚持使用17系列。 注意:您可能会收到一些警告"warning #112-D:statement is unreached"(警告#112-D:语句无法访问)。 这不是问题(是的...我知道他们很烦人)。 编译器加强了一些检查、因此在生成的 TI-RTOS 代码中、编译器基本上会在启用优化后连续看到两个返回。

    Todd