This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 外部 SDRAM 的 RM48HDK MPU 设置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/724649/rm48hdk-mpu-settings-for-external-sdram

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我 在使用 RM48 HDK 时遇到内存中止问题。

我找到以下链接、想知道我必须将 MPU 属性更改为外部 SDRAM 的"设备"。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/323853?MPU-settings-for-external-Ram-with-FreeRTOS

Cortex R4F TRM 表示 、  由于存储缓冲区排序、"器件"存储器类型的吞吐量可能会降低。  

通过 EMIF 使用外部 SDRAM 的存储器类型是否有任何限制?

此外  、RM48的 Halcogen 的默认 MPU 设置是针对外部 SDRAM 基地址的"严格排序"存储器类型。

哪个设置适合 RM48 HDK? 为什么?

非常感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是 SDRAM 的 EMIF CLK 设置。
    EMIF#5勘误草案表明 EMIF_CLK (VCLK3)需要为40MHz 或更低。
    它是否也适用于 RM48HDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以对 SDRAM 使用"设备"或"正常"或"严格排序"模式。 对于异步存储器、建议使用"器件"模式。

    您也可以对 VCLK3使用53Mhz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我明白了。