This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM57L843:lwIP 1.4.1的 LOOP 或 Iperf (性能测试)程序

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725138/ccs-rm57l843-loop-or-iperf-performance-test-program-for-lwip-1-4-1

器件型号:RM57L843

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我已经为 Web 服务器使用了 lwip 演示、它工作正常。 现在、我想使用循环或使用 Iperf 或等效项的性能测试来测试环境。 但是、我很难使用 Web Server 演示的演示示示示示示示例代码、是否有人已经完成了测试代码、我可以使用该代码来了解如何操作?

BR

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您好!

    抱歉、我们没有使用 iPerf 和 LWIP 的示例代码。 Ostinato 是一个独立的工具、可用于性能测试。

    https://ostinato.org/