This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:引导加载程序

Guru**** 2592490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725361/ccs-tms570ls0432-bootloader

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

您能为 TMS570LS0432引导加载程序代码提供示例代码吗?该代码通过 CAN 总线波特率500KB 进行交互、引脚 het2GP22以1Hz 的频率闪烁。 我尝试了提供的代码、但它不起作用。  我已经完成了 VC++代码应用程序,但我需要尽快使用一个有效的引导加载程序,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthick、

    TI.com 具有适用于 TMS570LS0432器件的 CAN 引导加载程序。 您可以将 RTI 配置为计时器(比较模块)、并在 RTI 中断例程中切换 N2HET[22]引脚。