This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570 CAN 传输 TXRQ 寄存器未清零

Guru**** 2591070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/728516/tms570lc4357-tms570-can-transmission-txrq-register-does-not-clear

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

我尝试发送 CAN 消息、遇到以下问题:我的软件发送一些 CAN 消息、直到我保持网络打开、一切都正常;如果我尝试断开 TMS 与网络的连接、与消息框相关的 TXRQ 寄存器将不会清除。 是否还有其他寄存器需要检查? 我正在检查该寄存器以处理 CAN 消息队列、当没有网络时、由于该寄存器未清除、队列将填充。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用 TxREQ 和 NewDat 位来控制消息对象。 我认为您的应用程序正在填充此队列、因此当未传输数据时、不应由您的应用程序填充该队列。 我是否会忍受某件事?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢你的帮助。 我将尝试使用 NewDat 位 Asap 并返回给您。

    此致、

    Valentina