This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:将外部二进制映像组合到 Hercules 闪存映像中

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/726864/tms570lc4357-combining-external-binary-image-into-hercules-flash-image

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我的客户使用 TMS570LC4357作为主 MCU、他希望在我们的 Hercules 器件中包含从器件的二进制映像。

他现在有一个.bin 文件、但他和我不知道如何将从 MCU 的映像插入闪存组1。

有什么技巧可以实现这一点?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    您可以使用 Uniflash 将 bin 映像编程到闪存中的任何位置。 或者、您可以使用引导加载程序从其他器件下载 bin 映像并将其编程到闪存的 bank1。