This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:对 IperfTM 的 RM57 lwIP 演示使用 lwIP-2.0.2

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/727601/rm57l843-use-lwip-2-0-2-for-the-rm57-lwip-demo-for-iperf

器件型号:RM57L843

您好!

我想 对 RM57使用 lwIP-2.0.2、因为 lwIP 的2.0.2版本支持 Iperf。 执行2.0.2需要做些什么?  TCP/IP 堆栈的当前版本为1.4.1。 或者是否也可以将 Iperf 与1.4.1一同使用?  

谢谢你  

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您好!

    lwip1.4.1不包含 iperf。 我们没有 LWIP 2.0.2的示例演示代码。