This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:CCS 单元测试

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/726379/ccs-tms570ls3137-ccs-unit-testing

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

我的要求如下

尊敬的社区:


我正在考虑对我们在 Hercules 器件上运行的软件进行单元测试。
我在 wiki 上和论坛上找到了很多信息、但没有什么能真正帮助我做出决定。

因此、我有很多代码、它们只是逻辑代码、与硬件无关。
因此、对我来说、最简单的方法是编写一些测试用例、这些测试用例与硬件无关、我可以在本地计算机上执行。
例如、是否会有一个简单的框架?
例如,我有一个简单的函数,可以将64位 var 转换为8*8位。 然后会有一个测试用例、我会比较结果并将结果打印到日志中。 与其在硬件上运行、最好是在我的本地计算机上运行。

我发现的另一种解决方案是 DSS、但这样我只能限制测试的容量。 因此、当我正确处理它时、我需要做的是在 JavaScript 中编写自己的 DSS 脚本、然后为我的程序编写配置、其中程序使用特定输入值运行。 对吧? 因此、这不是我要找的内容。 解决方案1会更好一点。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chandre Shekhar、

    很抱歉、我们的回复时间太长了。 我不确定我是否理解您的需求。 请您澄清一下吗? 当然、有几种不同的工具可让您测试代码、但您最终确实希望在目标 CPU (Cortex R4/R5)上运行此代码吗?

    此致、
    Sunil