This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS570LC4357ZWT 和 TCAN4550Q1测试?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/728772/ccs-tms570lc4357zwt-and-tcan4550q1-test

主题中讨论的其他器件:TCAN4550

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

TMS570LC43357ZWT 我使用此产品并使用 TCAN4550Q1收发器进行 CANFD 测试。
SPI 尝试使用数字5、

我不知道如何设置这里的测试以及如何继续。
我想知道它是否从 SPI 到 CANFD 收发器再到 CANFD 高电平和低电平。

我想进行此测试、但我不知道如何进行。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ricky、
    查看 SPI 是否正在传输到 TCAN4550的最简单方法是使用示波器或串行分析器。 您还可以尝试从 TCAN4550读取一些寄存器。 然后、要查看 CAN HI 和 CAN 低电平是否由收发器激活、您可以再次使用示波器或 CAN 分析仪。 但您应该注意 CAN 总线。 CAN 总线必须端接。 在 www.ti.com/.../sloa101b.pdf 中、您可以找到有关 CAN 以及如何终止线路的一些基本信息。

    此致、
    米罗