This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C123GH6PM:使用 tivac-TM4C123GH下午6的 LED 闪烁程序的信号量

Guru**** 2592620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/726050/rtos-tm4c123gh6pm-semaphore-using-led-blinking-program-using-tivac-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI-RTOS

#include

我在头文件的前一个参考代码中遇到错误。  SIR SO 您能否使用信标 LED 闪烁(TM4C123G6HPM)来建议任何精确的解决方案或不同的代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要包含完整的构建日志。 请勿复制/粘贴到回复帖子中。 将其粘贴到文件中并附加该文件。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../task_5F00_TivaTM4C123GH6PM.build.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您正在使用独立的 SYS/BIOS 产品。 此产品没有驱动程序。 我建议使用 TI-RTOS (包括 SYS/BIOS)。 CCS 安装并定位后(最简单的方法是安装 TI-RTOS 并重新启动 CCS、它将发现 TI-RTOS)、您可以通过项目属性->常规->产品选项卡将应用程序更改为使用 TI-RTOS。 取消选中 SYS/BIOS 并选中 TI-RTOS。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了这些设置 SIR .in 项目属性 ,但我收到了相同的错误。 仅使用336.gpiointerrupt 此文件。我认为我需要头文件 "Board.h " 和 "ti/driver/GPIO.h "、因此共享这些 头文件、我将在 项目中添加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sateesh、

    很抱歉、这是由于裂缝而脱落。 您能否清除并删除项目中的 src 和调试目录。 然后执行构建并再次附加完整的构建日志。

    Todd

    [9/24更新:将此标记为 TI 认为已解决、因为原始海报中没有活动。]