This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:EPI uDMA 通道

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/729096/tm4c1294kcpdt-epi-udma-channels

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

查看 TM4C1294KCPDT 数据表表9-1、EPI0模块似乎有两组通道:

您能解释一下它们的区别吗? 我将在什么用例中使用这两种方法?

我应该指出的是、我尝试了一个到 EPI 总线的 DMA TX 传输(XFIFO 模式)、这两种方式都可以正常工作。 但是、我总是更喜欢了解我正在做什么、而不是猜测...

谢谢!

家伙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有显著差异。 由于通道20和21与其他外设共享、因此添加了通道30和31、以防与同一通道上的两个外设发生冲突、这两个外设都需要 DMA。 将外设置于两个不同的通道上会增加解决冲突要求的可能性。 许多其他外设还分配了重复的 uDMA 通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、一个说"EPI0TX 软件"、另一个说"EPI0TX"没有意义?