This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:TM4C129xNZAD

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/728686/dk-tm4c129x-tm4c129xnzad

器件型号:DK-TM4C129X

各位专家:

如何将 DK-TM4C129X 与 OBD 连接器连接。  几 天前我买了 DK-TM4C129X、发现它可以支持、但它具有 Tx/Rx CAN 引脚、但 WRT CAN 连接器引脚布局不同。

请帮助我解决此问题? 我们是否需要 DK-TM4C129X 和 OBD 连接器之间的另一个组件? 您能建议一些吗?  

此致、

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    MCU 具有 CAN 接口(CANTX 和 CANRX)、但您需要先将它们连接到 CAN 收发器、然后才能连接到 CAN 总线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    您可以推荐 CAN 收发器吗?

    此致、

    Satish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satish、
    我认为此产品概述页面是一个很好的起点。 www.ti.com/.../overview.html

    我建议您将问题发布到 e2e.ti.com/.../142上的工业接口论坛 、因为他们可以为您的应用推荐您所需的特定收发器。