This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可以#39;t 在 tm4c123gh下午6时找到对应于 SW1和 SW2开关的地址

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/728706/can-t-find-the-addresses-which-correspond-to-sw1-and-sw2-switches-in-tm4c123gh6pm

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMEK-TM4C123GXL

您好!

我正在尝试从哪些地址读取 tm4c123gh下午6时开关 SW1和 SW2的状态(按下/未按下)。  您能否在电路板数据表的哪一页向我说明该信息?

Thansk、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您使用的是 EK-TM4C123GXL Launchpad、则 SW1/SW2映射到:PF4和 PF0。