This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:I2C 功能

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/728672/ek-tm4c123gxl-i2c-functions

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

有关 Tiva C Cortex ARM M4 - I2C 的信息。

 ROM_GPIOPinTypeI2CSCL 和 ROM_GPIOPinTypeI2C 函数之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ROM_GPIOPinTypeI2CSCL 用于 SCL 引脚的配置、而 ROM_GPIOPinTypeI2C 用于 SDA 引脚的配置。