This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920闪存能否用作数据 ROM?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725475/can-rm44l920-flash-be-used-as-data-rom

主题中讨论的其他器件:RM44L920

RM44L920中有1M 程序闪存。   我可以将 程序闪存的一部分 用作数据 ROM 吗?  是否有有关如何擦除或写入闪存的文档?

64K EEPROM 不是我的应用程序的接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您当然可以使用主闪存阵列来存储数据。 您只需要知道无法从尝试擦除或编程的同一闪存组执行的限制。 因此、在这种情况下、您需要执行例程、以便从 CPU RAM 中擦除/编程主阵列。

    此致、
    Sunil