This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:tm4c129xnczad

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/728616/tm4c129xnczad-tm4c129xnczad

器件型号:TM4C129XNCZAD

你(们)好

有任何人使用此板从 OBD 端口获取数据,让其成为 ECU 模拟器或任何其他汽车。

我想知道需要哪些附加硬件来执行此操作。

BR
SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srinivas、

    比如汽车诊断? 我想我们从未见过使用 TM4C 完成应用。 我想需要更多的硬件、尽管在 TM4C 上使用 CAN 可能会有所帮助、而在处理方面 TM4C 可能可以处理所有问题。

    也许您可以在此处查看 SparkFun 所做的工作、看看您是否可以了解 TM4C 的其他需要添加的内容: www.sparkfun.com/.../9555

    遗憾的是、这远远超出了我们的专业知识水平、无法带来更多价值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是另一个可能会对您有用的链接。
    learn.sparkfun.com/.../getting-started-with-obd-ii