This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:HET 计时器问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725454/tms570ls1224-het-timer-issue

器件型号:TMS570LS1224

您好!

我在其中一个 HET 引脚上接收 PWM 信号。 我需要从一些其他 HET 引脚并行生成类似的 PWM 信号。

HET 中是否有任何此类功能可用于实现此目的?

此致、

Padmrish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Padmrish、

    HET 允许您为输入或输出计时器功能配置任何计时器通道。 可以写入 HET 程序来执行这些操作。 您尝试实现哪些特定功能?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、我想输出类似于输入 PWM 信号的 PWM 信号。 我在 HET 第4引脚上接收输入 PWM 信号、并且必须在 HET 第2引脚上输出相同的 PWM 信号。 如果输入 PWM 信号的占空比和周期发生变化,我也应该改变输出信号。 您能不能向我推荐任何实施方法。 我现在真的很困在这里、对 HET 指令不了解很多。

    此致、
    Padmrish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Padmrish、

    最简单的方法是在捕获信号时生成主机 CPU 中断、然后更新所需的 PWM 周期/占空比指令。 但是、这种方法包括与中断相关的延迟以及对 HET 存储器的更新。

    只需 HET 编程就可以实现这一目的、但我没有一种您可以轻松使用的算法。

    此致、
    Sunil